FA417455
FA417455
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]A9 PC导轨插座的使用环境温度与存储温度是多少?
问题描述:
A9 PC导轨插座的使用环境温度与存储温度是多少?
所属产品线:
Acti9 PC导轨插座
解决方法:
使用环境温度:-25℃~+70℃,存储温度:-40℃~+80℃。
首次发布日期:
2021/3/11
修订日期:
2021/3/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Acti9 iPC
探索更多
范围:
Acti9 iPC