FA417494
FA417494
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]PSO许可证授权途径有哪几种?
问题描述:
PSO许可证授权途径有哪几种?
所属产品线:
电力监控系统PO
解决方法:
1.可以通过安装后输入的软件密钥获得授权
2.可以通过USB加密狗获得许可
首次发布日期:
2021/3/11
修订日期:
2021/3/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Power Operation 电力监控系统
探索更多
范围:
Power Operation 电力监控系统