我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX630N MIC2.3 630A 断路器的额定电流可以调到412A吗?
问题描述:
NSX630N MIC2.3 630A 断路器的额定电流可以调到412A吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不能正好调节到412A,可以调节到414A,即先将Io调至450A,再将Ir调至0.92,额定电流即为Ir=450*0.92=414A