我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys island通过网页服务进入强制模式后,可以通过somove退出强制模式吗?
问题描述:
Tesys island通过网页服务进入强制模式后,可以通过somove退出强制模式吗

所属产品线:
TeSys island

解决方法:

有2种情况:

1,如果网页服务与island系统保持连接状态,somove与island系统连接后处于只读状态,不能控制island系统,也就不能通过somove退出强制模式;

2,如果网页服务与island系统已经断开连接,somove与island系统连接后可以正常控制island系统,此时可以通过somove退出强制模式。