[Q&A]PM2125C如何设置CT变比?
问题描述:
PM2125C如何设置CT变比?所属产品线:
PM2000解决方法:
1. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,进入设置。
2. 输入密码。默认密码为 0000。
3. 按“确定”。
4. 按“向上”或“向下”按钮选择要编辑的CT变比参数:Ct——设置电流互感器连接数量、Ct.Pr——设置电流互感器一次额定值、Ct.SE——设置电流互感器二次额定值。
5. 使用“向上”或“向下”按钮增加或减少数字值,移动小数点或从预编程列表中选择数值。
6. 做出所需的更改后按“确定”。
7. 同时按住“向上”和“向下”按钮持续 2 秒,退出设置。
8. 按“是”保存设置。
按键设置操作参见下图。
是否有帮助?