我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]iDPN漏电保护断路器分合闸时零线和火线同时动作吗?

问题描述:
iDPN漏电保护断路器分合闸时零线和火线同时动作吗?

所属产品线:
Vigi for iDPN

解决方法:
iDPN有两种类型漏电保护断路器,iDPN Vigi+一体式漏电断路器和iDPN+Vigi iDPN拼装式漏电断路器。

这两种类型均断开火线和零线(L和N),但并不同时分断,合闸时N线先闭合,再闭合L线;分闸时L线先断开,再断开N线。符合N线先合后分特性。