我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]DM6200H可以显示转速(RPM)吗?
问题描述:
DM6200H可以显示转速(RPM)吗?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

可以显示转速:每分钟转速(RPM)。

需要在设置里设置电机极数,可以设置2、4、6、8、10、12、14、16这几种极数。默认是4.

菜单为:set--pole--4