我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX系列断路器电子式脱扣单元MIC2.2和MIC2.3的区别是什么?

问题描述:
NSX系列断路器电子式脱扣单元MIC2.2和MIC2.3的区别是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

MIC2.2和MIC2.3保护功能一致,均具有过载、短路短延时、以及短路瞬时保护(L So I)。

但是,MIC2.2脱扣单元适配NSX100-250壳架,MIC2.3脱扣单元适配NSX400-630壳架。