我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iC65N/H Vigi+、iDPNa/N Vigi+剩余电流动作保护断路器,漏电部分是否可以拆掉取消漏电功能?
问题描述:
iC65N/H Vigi+、iDPNa/N Vigi+剩余电流动作保护断路器,漏电部分是否可以拆掉取消漏电功能?

所属产品线:
iC65; 新型18mm iDPNa/iDPNN Vigi+

解决方法:

iC65N/H Vigi+、iDPNa/N Vigi+剩余电流动作保护断路器,其漏电功能集成在断路器内部,无法拆掉取消漏电保护功能。