[Q&A]MT06-16N1型断路器是否具有机械联锁方案?
问题描述:
MT06-16N1型断路器是否具有机械联锁方案?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
1、MT06-16N1型断路器具有联杆联锁和缆绳联锁方案,其满足2合1的机械联锁。
2、MT06-16N1型断路器通过联杆联锁的要求:
● 通过联杆联锁的两台断路器必须叠装。
● 每台断路器的右侧需装有适配卡具
● 连接联杆用适配卡具紧固
● 固定板间的最大垂直间距为 : 900 mm
3、MT06-16N1型断路器通过缆绳联锁的要求:
● 使用缆绳连接的断路器可以叠装,也可以水平安装。
● 每台断路器的右侧需装有适配卡具
● 缆绳用适配卡具紧固
● 固定板间的最大距离 ( 垂直或水平 ): 2 000mm,缆绳的弯曲半径不小于 100mm。
是否有帮助?