我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]PM8000系列仪表(PM8240、PM8280)电压模式4W-WYE表示什么意思?

问题描述:
PM8000系列仪表(PM8240、PM8280)电压模式4W-WYE表示什么意思?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

PM8000系列仪表(PM8240、PM8280)电压模式4W-WYE,其表示仪表电压采集的接线为4线星型的接线方式。

具体可以参考下图: