我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX外形尺寸是多少?

问题描述:
NSX外形尺寸是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:
型号  \  尺寸(mm)
W(宽)
H(高)
D(深)
NSX100m/160m 3P
81
137 80
NSX100m/160m 4P
108 137 80
NSX100m/160m MA
81 155 103
NSX100m/160m ELCB(3/4P)
108 144 80
NSX100-250 3P 固定式
105 161 86
NSX100-250 4p 固定式
140 161 86
NSX400-630 3p 固定式
140 255 110
NSX400-630 4p 固定式
185 255 110