我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX100m和NSX160m相比NSX100及NSX160有什么特点?

问题描述:
NSX100m和NSX160m相比NSX100及NSX160有什么特点?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100m和160m是NSX系列新推出的紧凑型产品,相比常规的NSX100和160主要特点如下:

1.尺寸更小,适合于柜内安装空间有限的中小型建筑和OEM厂家;

2.内置DIN导轨槽,可实现DIN导轨安装;

3.增加EverLink连接器接线方式;

4.OF和SD触点、MX或MN线圈等电气附件均为弹簧接线端子,且在前面盖上有可视化窗口;

5.延伸旋转手柄可实现侧面控制;