我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]NSX断路器如何判断其额定电流的大小?

问题描述:
NSX断路器如何判断其额定电流的大小?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

以NSX100m为例,如下图1所示,可以从产品正面的标识①②③确定其额定电流,①指断路器的订货号,此订货号与断路器型号唯一对应,可以在产品样本或官网上直接查询此订货号即可确认产品型号及其额定电流;②指断路器过载保护的可调范围,以图中标识为例,70为过载保护可调的最小值,100为可调的最大值,过载保护可调的最大值就是我们断路器的额定电流值;③为断路器的过载保护Ir的调节旋钮,与标识②对应,反馈断路器的过载保护的具体调节值,100为最大值,也即断路器的额定电流值。

其余额定电流或脱扣单元的塑壳也大同小异,例如图2,图3中圈出的部分,图3的产品订货号在产品侧面标签 上,因此此处没有标示出来。