我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]MTZ框架断路器是否标配通讯模块?

问题描述:
MTZ框架断路器是否标配通讯模块?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ框架断路器均不标配外部通讯模块,根据上位机通讯协议需求选配通讯模块,如:Modbus RTU通讯协议选配IFM模块,Modbus TCP/IP通讯协议选配IFE模块;抽屉式断路器还可选配EIFE集成式以太网接口,IEFE通讯协议为Modbus TCP/IP。

注:搭配MIC X的抽屉式MTZ2/MTZ3标配有ULP接口,而搭配MIC X的固定式MTZ1/MTZ2/MTZ3和抽屉式MTZ1不标配ULP接口。