我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]断路器的接地故障保护跳闸与三相不平衡是否有关?

问题描述:
断路器的接地故障保护跳闸与三相不平衡是否有关?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; EasyPact MVS; Masterpact MTZ空气断路器; Compact NSX

解决方法:

分两种情况:

①如果是由于接地故障引起的三相不平衡,那么接地故障保护的跳闸与三相不平衡相关;

②如果是回路本身就存在三相不平衡,并没有接地故障发生,那么不管不平衡有多严重,电流始终在回路间流,不会引起接地故障保护跳闸,也就是说此情况下的接地故障保护跳闸就与三相不平衡无关。