问题描述:
NSX Mic6 A或E的脱扣单元接地故障保护动作电流的设定范围?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX Mic6 A/E脱扣单元接地故障保护的动作值用Ig表示,Ig的设定范围如下图所示,Ig为断路器额定电流In的倍数,Ig最大可设定为1*In,最小值分两种情况,In=40A时,Ig最小为16A,In>40A时,Ig最小为0.2*In。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
NSX Mic6 A/E脱扣单元接地故障保护的动作值用Ig表示,Ig的设定范围如下图所示,Ig为断路器额定电流In的倍数,Ig最大可设定为1*In,最小值分两种情况,In=40A时,Ig最小为16A,In>40A时,Ig最小为0.2*In。
是否有帮助?