我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]MVS的储能方式如何分辨?
问题描述:
MVS的储能方式如何分辨?

所属产品线:
EasyPact MVS

解决方法:

MVS框架的储能方式有两种:

第一种是机械储能,通过断路器正面的机械储能手柄,对储能机构进行储能,无论MVS是何种型号,都具备机械储能功能,也即都有如图1所示的机械储能手柄;

第二种是电动储能,通过给断路器内部的储能马达供电,然后储能马达带动储能机构进行储能,通常判断是否是电动储能型产品,可以看是否有图2所示MCH的接线端子,如有此端子,则可判断具备电动储能功能。

图1  机械储能手柄

图2 电动储能马达MCH接线