我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
隔离开关INS与NSX NA有什么区别?
问题描述:
隔离开关INS与NSX NA有什么区别?

所属产品线:
Compact INS/INV; Compact NSX

解决方法:

主要区别如下,具体细节参数请参照相应产品样本:

(1)额定电流范围不同,INS额定电流范围为40~2500A,NSX NA额定电流范围为100~630A。

(2)NSX NA可以选配分励线圈MX、欠压线圈MN、电动操作机构、通信套装、漏电模块、

绝缘监视模块、Powertag NSX无线测量模块等,安装方式也有插入式、抽出式可供选配,INS则没有。

(3)INS40~250A有侧面延伸旋转手柄可选,NSX NA只有NSX100m NA、NSX160m NA有侧面延伸旋转手柄可选。

(4)INS与NSX NA的短路接通容量Icm与短时耐受电流参数Icw,机械寿命与电气寿命也不相同,具体参数请参照样本。