NSX MA脱扣单元下方断路器本体右下角的数字是什么意思?
问题描述:
NSX MA脱扣单元下方断路器本体右下角的数字是什么意思?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX MA脱扣单元下方断路器本体右下角的数字表示:该断路器在不同电压(Vac)等级下,适用的电动机功率(Hp)参考值。分为单相应用(1ph)和三相应用(3ph)。
需注意,此处功率的单位Hp是英制马力(1 英制马力=0.745699872 千瓦)。

是否有帮助?


NSX MA脱扣单元下方断路器本体右下角的数字表示:该断路器在不同电压(Vac)等级下,适用的电动机功率(Hp)参考值。分为单相应用(1ph)和三相应用(3ph)。
需注意,此处功率的单位Hp是英制马力(1 英制马力=0.745699872 千瓦)。

是否有帮助?