我们今天能为您提供什么帮助?

Accusine PCSN的主要特点是什么?

问题描述:
Accusine PCSN的主要特点是什么?

所属产品线:
PCSN有源滤波器

解决方法:

Accusine PCSN的主要特点是:

1.全原装进口产品,适用于有零序谐波的场合;

2.模块化设计。有带控制器的主模块和不带控制器的扩展模块,扩展模块不能单独使用;

3.额定电压208-415V

4.主机模块容量有20A/30A/50A/60A,扩展模块只有60A。支持12个模块并联运行,可灵活组合。

5.防护等级有IP00IP20;

6.安装方式有机构式、抽屉式和壁挂式。