我们今天能为您提供什么帮助?

有源无功补偿的特点是什么?

问题描述:
有源无功补偿的特点是什么?

所属产品线:
滤波器

解决方法:

有源无功补偿通过检测负载无功功率的变化,经过控制器计算后产生PWM波,控制IGBT逆变出无功电流,既可以输出容性无功也可以输出感性无功,补偿响应时间一般5ms

有源无功补偿的特点:

1)补偿速度快5ms,适用快速波动的负载;

2)无级调节连续输出,适用连续波动的负载;

3)分相控制输出,适用三相不平衡负载;

4)输出感性/容性无功,适用感性/容性负载;

5)无与系统发生谐振的风险,适用于非线性负载。