我们今天能为您提供什么帮助?

PM2000系列仪表可以设置成中文显示的吗?

问题描述:
PM2000系列仪表可以设置成中文显示的吗?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

PM2000系列仪表中仅PM2225CPM2225CA可以设置成中文显示。设置方法为:

1. 导航至maint> setup

2. 输入password(默认为“0”),然后按OK

3. 导航至HMI> region

4. 移动光标指向language,然后按edit

5. 找到Chinese,然后按OK

7. 按向上箭头退出;

8. save保存更改。