我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EasergyP3如何将语言修改成中文?
问题描述:
EasergyP3如何将语言修改成中文?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

装置上电后,按下键在左边菜单中找到CONF,右边菜单为DEVICE SETUP,再按OK键进入,按下键找到Lang菜单,更改语言前要输入密码,向按i键,再按OK键,右键将光标移到第四位,按上键改成2按OK密码输入完成。再按OK键进入Lang菜单,上下键选择Chinese,再按OK即可。