FA417638
FA417638
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Easergy P3是否能通过IEC61850将故障录波传到后台?
问题描述:
Easergy P3是否能通过IEC61850将故障录波传到后台?
所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置
解决方法:
Easergy P3可以通过以太网口IEC61850通讯将故障录波传输到后台。
首次发布日期:
2021/3/11
修订日期:
2021/3/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P3 继电保护装置
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P3 继电保护装置