我们今天能为您提供什么帮助?

ABL8开关电源如何实现冗余?

问题描述:
ABL8开关电源如何实现冗余?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

ABL8RPS*,ABL8RPM*或者ABL8WPS*系列加装冗余模块ABL8RED24400才能构成冗余系统。当输出电流小于20A时只需要1个ABL8RED24400,接线如下图1所示。若是输出电流大于20A小于40A则需要选2个ABL8RED24400,接线如图2所示。

图1

图2