我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ABL6、ABT7安全隔离变压器安装方式不同是否需要降容?
问题描述:
ABL6、ABT7安全隔离变压器垂直安装不需要降容;水平安装时,容量降容10%

所属产品线:
ABL6, ABT7 安全隔离变压器

解决方法:

ABL6、ABT7安全隔离变压器可以垂直安装和水平安装。

垂直安装时,不需要降容;水平安装时,容量降容10%。如下图所示: