FA417666
FA417666
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]P5可以取消屏幕上的网口连接报警吗?
问题描述:
P5可以取消屏幕上的网口连接报警吗?
所属产品线:
Easergy P5 继电保护装置
解决方法:
当P5装置网口未连接,装置启动自检时会报网口连接断开报警,该报警无法取消。
首次发布日期:
2021/3/12
修订日期:
2021/3/12
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P5 继电保护装置
探索更多
范围:
Easergy MiCOM P5 继电保护装置