我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV610变频器为何找不到参数命令通道1?
问题描述:
ATV610变频器为何找不到参数命令通道1?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器出厂默认情况下,不会显示参数“命令通道1”。当把参数“控制方式”改成“隔离通道”或“IO配置”时,“命令通道1”才出现在菜单“4.3命令和给定”里。

把参数“控制方式”改成“隔离通道”或“IO配置”的方法如下:

[4 完整设置]—[4.3 命令和给定]—[控制方式],将此参数设为“隔离通道”或“IO配置”。