我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV12变频器为何找不到参数cd1?

问题描述:
ATV12变频器为何找不到参数cd1?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器出厂默认情况下,不会显示参数Cd1。当把参数CHCF改成SEP,Cd1才出现在菜单CtL-里。

ATV12把参数CHCF改成SEP的方法如下:

[ConF]—[FULL]—[CtL-]—[CHCF],将此参数设为SEP。