ATV310变频器上电后面板不亮如何处理?
问题描述:
ATV310变频器上电后面板不亮如何处理?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310A变频器上电后面板不亮有以下几种情况:
1.不论变频器是否连接了远程终端VW3A1006或VW3A1007,如果变频器本体上自带的集成面板不亮,解决办法如下:
检查进线电源电压是否满足要求,ATV310*N4A的三相电源电压范围是380V(-15%) - 460V(+10%),即:323V - 506V。如果进线电源电压正常,集成面板不亮,可能是变频器有问题,请联系供应商走售后流程。
2. 如果变频器连接了远程终端VW3A1006或VW3A1007,本体上自带的集成面板显示正常,远程终端不亮,解决办法如下:
(1)检查变频器RJ45接口和远程终端上的电缆插头是否松动或接触不良;
(2)检查连接电缆是否有断线,检查连接电缆是否过长,推荐使用施耐德电缆VW3A1104R10(长度1米)或VW3A1104R30(长度3米);
(3)如果以上都正常,可能是变频器或远程面板有问题,请联系供应商走售后流程。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。