我们今天能为您提供什么帮助?

根据热继型号如何选接触器?

问题描述:
根据热继型号如何选接触器?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器; EasyPact TVR接触器; EasyPact D3N 接触器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

根据热继型号无法选出接触器,接触器选型需要很多参数,具体可参考:接触器选型需要哪些主要参数?。而一个热继型号只能提供一个电流范围,无法确认电机的额定电压、额定电流等其他数据,所以无法根据热继型号选出接触器。

例如LRD16C热继,整定电流范围9-13A。若电机电流是9A,接触器可以选LC1D09,但无线圈电压不能确认出完整型号;若电机电流大于9A小于等于12A,则接触器可以选LC1D12,同样无线圈电压不能确认出完整型号;若电机电流大于12A小于13A,则需要选LC1D18,无线圈电压同样不能确认出完整型号。所以根据热继型号根本无法选出接触器。

一般都是根据电机相关参数选出接触器和热继再看接触器和热继能否插接安装。根据热继型号无法选出接触器,同样根据接触器型号也选不出来热继,具体说明可参考:国产LC1D接触器如何选热继?