我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LV432676如果需要电动操作,是否需要另外加电操,还是可以订带电操完整的断路器?
问题描述:
LV432676如果需要电动操作,是否需要另外加电操,还是可以订带电操完整的断路器?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

LV432676为NSX400F Mic2.3 400A 3P3D固定式完整断路器,如需实现电动操作有两种订购方式:

①在订购固定式完整断路器基础上另外再订购MT400/630的电动操作机构,两者组合安装可以形成一个电动操作的完整断路器;

②如电动操作的控制电压是AC220V/AC380V则可以订购带电操的完整断路器,例如:LV432676MT1/LV432676MT2,如果所需电操不是这两种控制电压,则只能按照第一种方式订购;

延伸——在订购带电操的完整断路器时除控制电压只有AC220V与AC380V两种外,对于断路器的分断能力也只有F/N/H三种。