我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]iC65L的分断能力Ics是多少?

问题描述:
iC65L的分断能力Ics是多少?

所属产品线:
iC65

解决方法:

iC65L的分断能力Ics如下所示:

分断能力 Ics ( 根据 IEC/EN 60947-2)

Ph/Ph (2P, 3P, 4P) 12~133 V 220~240 V 380~415 V 440 V
Ph/N 12~60 V 100~133 V 220~240 V
1~4 A 100KA 100KA 100KA 70KA
6~25 A 70KA 25KA 12.5KA 10KA
32 / 40 A 35KA 18KA 10KA 7.5KA
50 / 63 A 35KA 15KA 7.5KA 5KA