问题描述:
PM8000与其它Modbus设备进行RS485通讯端子C接线。所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表解决方法:
PM8000与其它Modbus设备进行RS485通讯,如果其它Modbus设备没有端子号C,那么PM8000的端子C接其它Modbus设备的屏蔽端子。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PM8000与其它Modbus设备进行RS485通讯,如果其它Modbus设备没有端子号C,那么PM8000的端子C接其它Modbus设备的屏蔽端子。
是否有帮助?