ATV630,ATV930,ATV340如何用嵌入式以太网作为PID反馈信号?
问题描述:
ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0用嵌入式以太网作为PID反馈信号的操作方法和注意事项。所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV630,ATV930和ATV340*E的变频器,如果客户是想用嵌入式以太网做PID反馈,那么反馈值应写入的地址是5281(AIV1),同时需要将5282(虚拟AI通道配置)配置为[嵌入式以太网] (ETH),有2种方式:
1、通过面板按以下路径进入:完整设置>输入输出>AI/AQ>AIV1通道分配,将AIV1通道分配:设置为嵌入式以太网。
2、在程序里向5282(虚拟AI通道配置)写10进制的171(16进制的AB)。
若想用其他通信通道作为PID反馈,也有2种方式:
1、通过面板按以下路径进入:完整设置>输入输出>AI/AQ>AIV1通道分配,将AIV1通道分配:设置为对应的通信通道,如下图1所示。
2、在程序里向5282(虚拟AI通道配置)写入对应值,具体写入多少可参考下表1,注意下表写入值是10进制表示的。
图1

表1
| 给定方式 | 写入值 |
| MODBUS | 164 |
| CANOPEAN | 167 |
| 通信模块 | 169 |
| 嵌入式以太网 | 171 |
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?