我们今天能为您提供什么帮助?

ATV930C*N4和ATV930C*N4C变频器制动单元不接线,能否正常工作?

问题描述:
ATV930C11N4、ATV930C13N4、ATV930C16N4、ATV930C11N4C、ATV930C13N4C、ATV930C16N4C变频器制动单元不接线,能否正常工作?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930C11N4,ATV930C13N4,ATV930C16N4这3款变频器不论制动单元是否使用,都需要接线,否则变频器会报Infn(内部错误23)故障。

具体接线可以参考FAQ:ATV930C11N4,ATV930C13N4,ATV930C16N4自带的制动单元和变频器之间接线

ATV930C22N4变频器制动单元是内置的,并且内部线缆已经连接好,不需要单独接线。

ATV930C22N4C变频器没有内置制动单元,也不能单独选配。

ATV930C11N4C,ATV930C13N4C,ATV930C16N4C,ATV930C25N4C,ATV930C31N4C这5款变频器的制动单元是单独选配的。如果需要使用制动单元,则单独选制动单元模块,并接线;如果不需要使用制动单元,则不选制动单元模块,不接线。