我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV930*N4和ATV930*N4Z变频器有什么区别?
问题描述:
ATV930*N4和ATV930*N4Z变频器有什么区别?

所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930以N4Z结尾的变频器与N4结尾标准版相比,省去了顶盖、中文面板以及EMC安装板。整体防护等级由IP21变为IP20,尺寸、重量也有所变化。

详细区别可查询产品手册:ATV930手册