ATV610变频器寸动功能如何设置?
问题描述:
ATV610变频器寸动功能如何设置?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图点右侧查看:接线图
为了避免其他功能冲突,请先恢复出厂设置,步骤请看:出厂设置
按OK键进入下级菜单,按ESC键返回上级菜单,水平方向的右边是左边的子菜单,竖直方向是同级菜单。
设置前提:寸动功能仅在频率给定和启动命令在端子上时才有效。
设置步骤:
1,设置频率给定为端子,启动命令为端子。

2,设置寸动端子为LI3,寸动频率为5HZ,寸动重复延时0.5S。

参数设置是否正确检测步骤:先把DI1与+24导通让变频器运行。DI3为寸动端子,DI3与+24导通,变频器会以寸动频率5HZ运行。两次寸动之间间隔时间0.5秒。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。