我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器设置了密码,能否通过多功能下载器VW3A8121拷贝参数?
问题描述:
ATV310变频器设置了密码,能否通过多功能下载器VW3A8121拷贝参数?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310A变频器在加密状态,通过多功能下载器VW3A8121下载参数时会显示确认连接,载入配置故障,除非解密了才能下载。