问题描述:
ATV320通讯卡如何安装?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320*B的通讯卡插入时是没有完全推入的(和ATV340/930不同),下图微笑图示表示安装到位。
拆卸时,需先把PUSH片稍微下压,再把通讯卡向外抽出。如下图的2步操作:
ATV320*C的通讯卡安装时需先装适配器VW3A3600,然后插入通讯卡,下图微笑图示表示安装到位。
拆卸时也是需先把PUSH片稍微下压,再把通讯卡向外抽出。如下图的2步操作:
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV320*B的通讯卡插入时是没有完全推入的(和ATV340/930不同),下图微笑图示表示安装到位。
拆卸时,需先把PUSH片稍微下压,再把通讯卡向外抽出。如下图的2步操作:
ATV320*C的通讯卡安装时需先装适配器VW3A3600,然后插入通讯卡,下图微笑图示表示安装到位。
拆卸时也是需先把PUSH片稍微下压,再把通讯卡向外抽出。如下图的2步操作:
是否有帮助?