[Q&A]ATV320变频器不使用制动单元功能,能否正常工作?
问题描述:
ATV320变频器不使用制动单元功能,能否正常工作?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320变频器内置制动单元,内部连线出厂已接好,可根据自己的需要选择是否投入制动单元功能。如需使用制动单元,需要外接制动电阻。
ATV320制动电阻接线链接:ATV320制动电阻接线
是否有帮助?


ATV320变频器内置制动单元,内部连线出厂已接好,可根据自己的需要选择是否投入制动单元功能。如需使用制动单元,需要外接制动电阻。
ATV320制动电阻接线链接:ATV320制动电阻接线
是否有帮助?