我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器报CFI2故障如何处理?

问题描述:
ATV340变频器报CFI2故障如何处理?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器CFI2故障代码的含义为[配置传输错误] CFI2,原因以及解决措施如下:

1、可能原因:

配置未能正确传输。

加载的配置与该变频器不兼容。

2、解决措施:

检查以前加载的配置。

载入兼容配置。

3、复位方式:错误原因消除后,该检测到的错误被立即清除。