我们今天能为您提供什么帮助?

如何查看ATV340变频器的起动次数?

问题描述:
如何查看ATV340变频器的起动次数?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器查看电机的起动次数与是否配面板有关:

(1)未配面板,通过通讯查看。可以读16#0CBC(10#3260),查看电机的起动次数。

16#0CBC(10#3260)是双字,如果起动次数少,16#0CBC(10#3260)里显示为0 ,此时,需要读16#0CBD(10#3261)来查看电机的起动次数。

(2)配基本面板VW3A1113,可以在显示器---计数器管理---起动次数里查看,如下图所示:

(3)配高级面板VW3A1111,请参考:如何查看ATV630,ATV930变频器的起动次数?

ATV340目前还不能通过Somove查看RPR(计数器复位)和NSM(起动次数)。