我们今天能为您提供什么帮助?

如何重置ATV340变频器的起动次数?

问题描述:
如何重置ATV340变频器的起动次数?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器可以通过修改RPR(计数器复位)NSM(起动次数)来重置电机启动次数。修改NSM(起动次数)时,NSM(起动次数)的范围为0-4294967295。

可以通过以下几种方式来修改RPR(计数器复位)和NSM(起动次数):

一、未配面板时,可以通过以下任意一种方法来修改:

1、计数器复位:将16#0C30(10#3120)改为11,重置起动次数;

2、直接修改起动次数:将16#0CBC(10#3260)修改为任意需要的值;

二、配基本面板VW3A1113,可以在显示器---计数器管理---计数器复位改为起动次数复位。如下图所示:

或者在完整设置---维护---计数器复位改为起动次数。如下图所示:

三、配高级面板VW3A1111,请参考:如何重置ATV630,ATV930变频器的起动次数?

ATV340目前不能通过Somove来修改RPR(计数器复位)和NSM(起动次数)。