我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器的集成面板不显示,应该如何排查?
问题描述:
ATV71集成面板不显示,应该如何排查?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71集成面板不显示,根据以下步骤排查:

1.变频器主回路是否供电,若使用外部供电,P24V和0V端子是否提供外加DC24V电压;

2.测量变频器+24V和0V端子有没有24V电压(SW1在Source或者Int位置),若无,可能变频器本身内部供电回路有问题;

3.变频器通讯端口是否外接通讯线,如果外接通讯线,先拔掉通讯线看面板是否正常;

4.ATV71变频器的集成面板安装是否有问题,背部插针是否正常,可以引导客户去拆装检查,步骤如下:

5.联系售后检查维修。