我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器如何通过2线制控制电机的正反转?

问题描述:
ATV71如何通过2线制控制电机的正反转?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71通过2线控制电机正反转,以LI1正转、LI2反转、命令通道来源于端子排为例,需要设置以下参数:

  • 1.5 [输入输出](I-O-)- [2/3线控制](TCC)=2线控制(2C);
  • 1.5 [输入输出](I-O-)- [反转](RRS)=LI2。

接线图可以参考下图: