我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV312变频器如何设置模拟量4-20mA输出?
问题描述:
ATV312变频器如何设置模拟量4-20mA输出?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312模拟量输出有3个端子:COM、AOV和AOC。如果是模拟量4-20mA输出,需要接COM和AOC这两个端子。

设定参数如下:

1,设置模拟量输出为4-20mA

将I-O-菜单里面的AO1t这个参数设为4A。

2,设置模拟量输出的功能

通过I-O-菜单里面的DO这个参数设置模拟量输出的功能。比如需要模拟量输出对应电机频率,可以将DO设为OFr。模拟量输出可以设置的功能如下: