我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]施耐德有与KB0功能接近的控制与保护开关吗?

问题描述:
施耐德有与KB0功能接近的控制与保护开关吗?

所属产品线:
电机管理系统

解决方法:

KB0产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器、热继电器、接触器、过载保护继电器等的主要功能。

施耐德的Tesys U起动器是一种在45mm宽度内全面集成断路器、接触器和热继电器等功能的智能型起动器,可替换传统的三元件起动方案,实现对32A以下的单相或三相电机的分断、过载、相保护和短路保护、动力切换、保护功能报警及应用控制(运行时间、 故障数目、 电动机电流值等)只需要选择控制单元和功能模块并简单插入动力底座中就能实现这些功能,可以快速、及时的控制设备。辅助装配的附件可以简化甚至完全取消元件之间的连线。

建议用户下载Tesys U“傲马”系列电动机起动控制设备产品目录,根据实际需求选择。需注意,Tesys U起动器与KBO结构相似,可能功能上存在差异,具体以选型样本为准。