我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]为什么ATV12变频器只能找到监视(MOn)与给定(rEF)菜单?

问题描述:
为什么ATV12变频器只能找到监视(MOn)与给定(rEF)菜单?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

当ATV12变频器设置了密码,且变频器未解锁时,只能找到监视(MOn)与速度给定(rEF)菜单。

解锁变频器菜单路径:

如果显示表示设置了密码,然后输入密码,按确认键解锁后即可看到全部菜单。如果不知道密码需要联系密码设置人员或者设备供应商。